This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993191/bq25150-bq25150

器件型号:BQ25150

大家好、团队、

AM 目前在 bq25150上工作、面临 BAT 引脚上电池稳压电压的问题。

这里没有在以下条件下获得4.2V 电池稳压电压:

我的 BAT 引脚、在我的原理图中、我的 CE 引脚保持悬空、并且、

并将 Ce 配置为低电平以进行充电、从而使我的电压达到1.9v

BAT 端子,原因是什么?

是否需要配置 ADC、以进行电池充电、

如果是、需要配置哪些寄存器

3.is bq studio 仅支持连接 bq25150的评估板

就像我在硬件中使用 bq25150 IC 一样,我能否使用任何工具捕获数据,它是否支持...?

如果它支持、plz 会为我提供该工具、这将会很有帮助。

提前感谢

Suraj.n