This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:BQ77216连接问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ76942, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993099/bq77216-bq77216-connection-question

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件: BQ76942BQ7718

大家好、

我的客户 对 bq77216有一些疑问:

如何将 bq77216连接到保险丝? 它是否需要 DOUT 和 COUT 的两个 MOSFET 或其中一个?

使用 bq76942作为二级保护时、如果使用 bq77216数据表图9-4中的连接、它是否符合 EU 标准? 如果没有、如何连接它们?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下我的答案:

    1.是的、同时使用 DOUT 和 COUT 来控制两个单独的 FET、然后连接到保险丝是更好的方法。  检测到不同的故障 将导致任一或两个 DOUT COUT 触发、因此客户可能不希望错过任何这些故障检测。 请参阅数据表的第一页 BQ7718、了解输出如何连接到外部 FET、然后连接保险丝作为参考。

    2.请让 客户与欧盟标准委员会合作、以确保符合任何标准。 根据我们的经验、在许多标准中、单点故障并不理想。 因此、当将保护器与 BQ76942等监控器配对时、客户可能需要使用两组单独的 FET 来控制这两个 IC、以避免单点故障。