This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:Webench 相位裕度和功率耗散计算

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992338/tps560430-webench-phase-margin-and-power-dissipation-computation

器件型号:TPS560430

大家好、  

我的客户正在其应用之一中使用 TPS560430YDBVR。

输入电压范围为15V 至30V、输出电压为5V、最大输出电流约为250mA。

他们发现了 TI 的 WEBENCHRegistered电源设计器,他们的问题是,该工具如何计算相位裕度和 IC 功率耗散是否有更多的细节?

该工具使用的"有效 IC 结至环境热阻"为80°C/K,它们在数据表中找不到该值。

感谢您的支持并期待您的回应。

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥比那

    相补角是使用我们在设计器件时创建的内部模型通过仿真计算得出的。

    热阻是从实际测量中获取的。 数据表中的 RthetaJA 使用标准 JEDEC 板上的仿真、该板使用的标准布局未进行热优化。 因此、我们获取测量数据以查找适合实际电路板的优化 theta-ja、并在 WEBENCH 中使用它。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回答。  

    是否可以共享内部模型(由 WEBENCH 工具使用)以便我的客户可以更灵活地使用 其仿真器(例如、在简单的 Excel 工作表中)?

    谢谢、  

    奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥比那

    我正在与团队核实、看看我们是否可以分享这一点。 我们是否与您的客户签订了 NDA?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、  

    我刚刚就此向您发送了一封电子邮件。

    此致、  

    奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥比那

    我们将继续通过电子邮件进行交谈。 我将关闭此主题。

    Sam