This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:原理图审阅

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993043/tps53315-schematic-review

器件型号:TPS53315

您好!

您是否可以帮助查看以下设计是否正常?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出电压为0.8V、则 R650应从5.6k 更改为4.3k、

    由于 RCC (R253、C491、C487)会向 fb 节点注入纹波。  

    增大 R253值将降低注入的纹波。    

    组件值看起来正常。    

    但我没有要比较的输出电压纹波或负载瞬态规格。  

    如果需要更低的纹波或良好的瞬态响应、我希望大容量电容器上具有更多的陶瓷电容器或更低的 ESR