This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:HF 旁路电容器- EMI/EMC

Guru**** 2561520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993040/lmzm23601-hf-bypass-capacitor---emi-emc

器件型号:LMZM23601

您好!

我们将 LMZM23601V5用于 双层 PCB 板、其接地层位于顶层和底层。

目前、我们正在评估不同的低 EMI 技术(如 SNVA834所述)。  

我们将"HF 旁路电容器- 3x100pF"优化作为输入电容器。  

是否将这些3x100pF 添加到了建议的输入侧10uF 电容器中?

Cin="10uF + 3x100pF"或 Cin="3x100pF"

非常感谢

Marcus

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    是的、也需要10uF。 将3x100pF 放置在最靠近 IC 的位置。

    Sam