This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:旁路引脚电容器类型

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992955/lp2992-bypass-pin-capacitor-type

器件型号:LP2992

大家好、

客户正在使用 LP2992AILDX-5.0/NOPB 为 GPS 天线供电。

根据 DS、建议使用旁路引脚的噪声旁路电容器、以使用 NPO 或 COG 电容器。 由于 BOM 问题、他们将使用10nF X7R 类型的电容器。 您是否期望 X7R 有任何问题? 我的问题是负载 GPS 天线对噪声非常敏感。 感谢您提前提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    对于旁路电容器、我们需要考虑两个因素。 一个是有效电容、X7R 仍然应该能够提供所需的滤波电容、即使与 COG 和 NPO 相比、不同器件之间的变化略大。 我们需要考虑的第二个因素是泄漏电流、因为这将影响旁路引脚上的电压、并将增益该电压以设置输出电压。 X7R 往往具有比 NPO 和 COG 更高的泄漏电流、对于大多数应用、X7R 应该是可以的、但如果需要更高的精度、我们建议使用尽可能低的泄漏电容器。  

    此致、  
    Jason Song