我有一个奇怪的问题、我希望帮助解决这个问题。
我将 TPS61093用作升压转换器。
输入电压为3.1V 稳压电压。 输出电压应介于14.0和15.0V 之间、以驱动符合旧显示规范的 OLED 显示屏。
根据数据表、带有标识符的反馈电阻器为 R1 = 287K、R2 = 10.2K。 这将提供14.57V 的输出电压。 但是、无论有无负载、电压输出都大约为13.3V。
如果我将 R1更改为307K (使用680欧姆与560欧姆并联)、则在没有负载的情况下输出电压为14.07V。 如果我在输出端放置1K 电阻器负载、则输出电压为14.06V。 FB (引脚7)上的电压为0.456V。
我在具有可重复结果的三个 PCBA 上尝试过这种方法。 输出在所有情况下都是稳定的、并且示波器迹线没有明显的纹波或噪声。
由于外壳中高度受限、我使用了一 个低 profille Bourns SRU5018-100Y 电感器、该电感器为10uH、额定电流为1A、并且直流电阻仅为65毫欧。
那么、问题是、为什么输出电压不符合数据表中的公式?
原理图在这里。

4层 PCB 上的布局非常紧凑、没有任何长轨道等
如果有任何帮助,我们将不胜感激。