This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12051-Q1:使用了哪种内部变压器驱动器电路及其工作原理?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12051-Q1, UCC12050, SN6501-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992968/ucc12051-q1-which-internal-transformer-driver-circuit-is-used-and-how-does-it-operate

器件型号:UCC12051-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC12040SN6501-Q1UCC12050

大家好、  

您能告诉我使用的是哪种内部变压器驱动器电路及其工作原理吗?

它是否与 SN650x 相同?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    与 SN6501-Q1相比、UCC12040、UCC12050和 UCC12051-Q1是独一无二的。 SN650x 是一款具有集成 MOSFET 的开环(未稳压输出电压)推挽式驱动器、工作频率高达410kHz、可驱动外部隔离变压器和次级侧整流器。 UCC12051-Q1是一款完全集成的闭环直流/直流转换器模块、其中包括初级侧和次级侧 MOSFET、隔离变压器和稳压隔离式次级侧输出电压、封装在一个3.5mm 高的16引脚 SOIC 中。 UCC12051-Q1的8MHz 频率对于减小变压器的尺寸和外形是必需的。 UCC12051-Q1使用多种专有控制和变压器设计技术、旨在降低 EMI、从而实现 CISPR 25 5类认证。 如需了解更多详细信息、请直接发送电子邮件至 :s-mappus@ti.com

    此致、

    Steve M