请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40170-Q1 Thread 中讨论的其他器件:PSpice for TI
大家好、
客户在使用未加密的 pspice 时遇到仿真错误: https://www.ti.com/lit/zip/slum141。 下面是详细信息。
"
我导入了未加密的库文本文件并运行了 LTSPICE 仿真、但我没有获得正确的电压输出。
TPS40170QRGYRQ1器件的 SW 输出应为0.85V、但我投注的是0.157V、这是不正确的。
我使用的是未包含的 TPS4017文本文件的修订版 C。
文件: e2e.ti.com/.../TPS40170-_2800_1_2900_.zip
"
此致、
梅纳德