This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:深度放电后与无通信

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992311/bq78pl116-no-communication-with-after-a-deep-discharge

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:BQWIZARD

您好!

我有一个带 BQ78pl116的12S1P 电池。 长时间深度放电后、我无法与监测计通信。 通过 bqwizard、我可以检测监测计的地址、但没有如图所示的数据。 但电池已充满电

检索通信需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不再支持此监测计。 我不建议在新器件中使用它。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个较旧的器件。  

    电压电池为每节电池1.5V、我为电池充电。 预充电被激活、当电压单元处于2.9V 时、预充电未被激活并且我没有充电。 第一个帖子中有一个 sceen。 我可以对电量监测计进行重新编程、通信和充电正常运行。

    是否有另一种方法可以在不重新编程的情况下恢复监测计的运行(在硬件或软件中)?

    I2C 的命令 RESET 不允许恢复监测计。

    此致、

    Ludovic