This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:TPS54360B 能否实现24V 至12V/2A 的应用?

Guru**** 2797775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992799/tps54360b-could-tps54360b-achieve-24v-to-12v-2a-application

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件: TPS54360

大家好、团队成员

客户计划在其新项目中使用 TPS54360B 作为 RT6323的第二个来源。

它们需要将24V 转换为12V/2A。 我想知道该器件是否可以处理此运行条件?

我注意到所有数据和参考图都适用于5V 输出应用、我对12V 输出应用有疑问。

还有一个问题、我们通常在数据表标题中列出无输出电压条件下的输出电流规格。

我们怎么知道它适用于我们想要的输出电压? ALPUT 很可能不会触发过流保护、但随着输出电压的升高和输出功率水平的提高、可能会导致热问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

     1.对于 TPS54360B、这是可以的。 您可以使用 WEBENCH TPS54360进行快速评估。(TPS54360B 在 IC 顶层有额外涂层、可在高电压运行中实现更高的可靠性。 几乎 所有规格都是相同的。) TPS54360 WEBENCH

     2.是的、我们通常只列出典型的输出电压、如3.3V/5V。  您可以使用 WEBENCH 快速评估不同的输出电压。 您还可以使用计算工具来评估 IC 的功率损耗。 如果电流正常、较高的输出功率将受到降压转换器的高环境温度和开关频率的限制。

    BR、  

    维克多

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Gabriel、

     我将根据论坛规则关闭此主题。 如果您对此问题有任何其他疑问、请随时回复、我们将重新打开此主题。

     谢谢。

    BR、  

    维克多