This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:LM62460 <->LM62495效率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460, LM62460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991941/lm62460-lm62460---lm62495-efficiency

器件型号:LM62460

您好!
客户需要 Iout=5A。 LM62460和 LM62495的效率是否相同? 温度行为是相同的?
LM62460和 LM62460-Q1有何区别?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Holger、

     如果工作条件相同、效率和功率损耗也相同。 它们还具有相同的 Rθ μ m、热性能将非常相似。

      2. LM62460-Q1符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger

     我将根据论坛规则关闭此主题。 如果您对此问题有任何其他疑问、请随时回复、我们将重新打开此主题。

     谢谢。

    BR、  

    维克多