This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:器件型号为 TPS61194PWPRQ1、而 LP8861A0是否具有有关"低 EMI LED 驱动器&quot 的说明;

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993004/tps61194-q1-part-number-is-tps61194pwprq1-and-mold-does-the-lp8861a0-have-a-description-of-low-emi-led-driver

器件型号:TPS61194-Q1

解封显示了 LP8861A0、2014和德州仪器(TI)标识芯片标记 、TPS61194PWPRQ1和芯片标记是否包含 "低 EMI LED 驱动器"?说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,先生你(们)好

    请告诉我您为什么需要此类信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,先生你(们)好

    请告诉我您为什么需要此类信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们购买了该器件 TPS61194PWPRQ1并进行了解封测试。 器件中的内容仅显示“LP8861A0,2014”,因此我们无法确定该器件是 TPS61194PWPRQ1还是 TPS61194PWPR。   TPS61194PWPRQ1 DIE LP8861A0是否对"低 EMI LED 驱动器"进行了说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    有关此问题的信息、请与相应的 FAE 联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我这边的技术服务不能解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    此类信息不能公开披露。 请联系您的 FAE 或客户支持中心。 谢谢。