This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854:在发生过压时查询2854乘法器输出。

Guru**** 2655575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992636/uc2854-query-on-2854-mulitplier-output-when-over-voltage-occurs

器件型号:UC2854

尊敬的团队:

我想知道当 VFF 高于4.5V 时、乘法器输出电压是多少。它是变为零还是钳制在任何特定电压下。

谢谢、此致  

D Arun Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    建议对 Vinac 进行采样的 RMS 引脚介于1.5V 和3.5V 之间。

    乘法器输出是电流输出引脚。 您可以参考乘法器参数。