This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:UVLO

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991895/tps62840-uvlo

器件型号:TPS62840

您好!

你好。

我们的客户对 TPS62840有几个问题。

欠压锁定、我们如何进入它以及如何从它中退出?  
那么、当锁定开始以及您何时退出时、您有迟滞?
3.锁定期间输出电压会发生什么情况?
4.如果您禁用 EN 引脚、我想输出电容会放电至0V…这是否也会在锁定期间发生?
5.我们可以期望部件进入锁定状态的最高电压是多少?  我们可以期望它保持锁定的最高电压是多少?

我们感谢您在这方面的帮助。 谢谢你。



此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我将很快向您发送一封私人邮件、以澄清您的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我正在关闭此主题、因为我已经通过私人电子邮件回复了您的查询。

    谢谢你。

    此致、

    Excel