This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:DO-254

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992049/tps2490-do-254

器件型号:TPS2490

你好

我想知道组件 TPS2490是否具有有关规则 do-254 (Airbent Electronic Hardware)的信息、以及该组件内部是否具有任何类型的状态机、内部存储器或复杂软件。 因为我在功能方框图中看到了一个称为 FAULT 逻辑的块、我不知道它的工作原理。

感谢您的关注。

奥斯卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    欢迎! 感谢您在 E2E 上与我们联系!  

    该器件 没有状态机、存储器或软件。 它都是内部模拟 、故障逻辑通过逻辑门实现。

    您能否分享您将使用此设备的确切位置?  DO-254规则的关键要求是什么?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我将在城市空气流动设备中使用此设备、而 do-254所需的级别是 dal A (最关键的)。

    您能给我一个包含故障逻辑图的文档吗?

    我知道该器件是一个简单的硬件项目、但我想用一个文档来支持它。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    抱歉。 遗憾的是、我们无法分享 IC 的内部设计细节。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    如果您在此器件上需要任何其他帮助、请告知我们。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我对此没有任何怀疑。

    非常感谢您的关注。

    奥斯卡