This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524Q1EVM:IWR6843ISK 脚本

Guru**** 2385020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, LP87524Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992701/lp87524q1evm-iwr6843isk-script

器件型号:LP87524Q1EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK

由于   LP87524JRNFRQ1 PMIC 不可用、客户使用 LP87524Q1EVM 为类似于 IWR6843ISK 的定制板供电。

TI 能否提供示例寄存器加载文件来 正确配置 LP87524Q1EVM、从而为 IWR6843ISK 供电?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我已将此帖子分配给该器件的专家。 如果您在一天结束前未收到回复、请在周一查找。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以使用 EVM GUI 控制台并在此处复制以下设置。 您还可以使用此内容创建文本文件、将其保存到与 GUI 相同的文件夹中、只需使用文件名即可运行脚本。

    EN_BUCK0=1
    EN_PIN_CTRL0=1
    BUCK0_EN_PIN_SELECT=0
    BUCK0_FPWM=0
    BUCK0_FPWM_MP=0
    ILIM0=2
    SLEW_RATE0=4
    EN_BUCK1=1
    EN_PIN_CTRL1=1.
    BUCK1_EN_PIN_SELECT=0
    BUCK1_FPWM = 0
    ILIM1=2.
    slew_rate1=4
    EN_BUCK2=1
    EN_PIN_CTRL2=1
    Buck2_EN_PIN_SELECT=0
    BUCK2_FPWM=1
    Buck2_FPWM_MP=0
    ILIM2=7
    SLEW_Rate2=4
    EN_BUCK3=1
    EN_PIN_CTRL3=1
    BUCK3_EN_PIN_SELECT=0
    BUCK3_FPWM=1
    ILIM3=4
    SLEW_Rate3=4
    BUCK0_VSET=252
    BUCK1_VSET=117
    Buck2_VSET=77
    BUCK3_VSET=177
    BUCK0_SHUTDOWN_DELAY=0
    BUCK0_STARTUP_DELAY=5
    BUCK1_SHUTDOWN_DELAY=0
    BUCK1_STARTUP_DELAY=5
    Buck2_SHUTDOWN_DELAY=0
    Buck2_startup_delay=2
    BUCK3_SHUTDOWN_DELAY=1
    BUCK3_STARTUP_DELAY=0
    GPIO2_SHUTDOWN_DELAY=0
    GPIO2_STARTUP_DELAY=5
    GPIO3_SHUTDOWN_DELAY=0
    GPIO3_STARTUP_DELAY=3
    DOUBLE_DELAY_0
    CLKIN_PD=1
    EN4_PD=0
    EN3_PD=0
    TDIE_WARN_LEVEL=1
    EN2_PD=0
    EN1_PD=1
    GPIO_MASK=1
    SYNC_CLK_MASK=0
    TDIE_WARN_MASK=0
    I_LOAD_READY_MASK=1
    RESET_REG_MASK_=1
    BUCK1_PG_MASK=1
    BUCK1_ILIM_MASK=1
    BUCK0_PG_MASK=1
    BUCK0_ILIM_MASK=1
    BUCK3_PG_MASK=1
    BUCK3_ILIM_MASK=1
    Buck2_PG_MASK=1
    Buck2_ILIM_MASK=1
    PG3_SEL=1
    Pg2_SEL=1
    Pg1_SEL=1
    PG0_SEL=1
    half-_delay=0
    EN_PG0_NINT=0
    PGOOD_SET_DELAY=1
    EN_PGFLT_STAT=0
    PGOOD_WINDOW = 1
    PGOOD_OD=1
    PGOOD_POL=0
    PLL_MODE=2
    EXT_CLK_FREQ=1
    en_spread 规格= 0
    EN_PIN_CTRL_GPIO3=1
    EN_PIN_SELECT_GPIO3=0
    EN_PIN_CTRL_GPIO2=1
    EN_PIN_SELECT_GPIO2=0
    GPIO3_SEL=1
    GPIO2_SEL=1
    GPIO1_SEL=0
    GPIO3_OD=1
    GPIO2_OD=1
    GPIO1_OD=0
    GPIO3_DIR=1
    GPIO2_DIR=1
    GPIO1_DIR=0
    GPIO3_OUT=1
    GPIO2_OUT=1

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela