This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180功率因数

Guru**** 2393785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992901/ucc28180-ucc28180-power-factor

器件型号:UCC28180

尊敬的团队

你好

我们的客户希望确认 数据表中的 UCC28180功率因数为0.99 (类型)。

它是否有最小值? 客户使用之前的 On 设备,其数据表还显示 功率因数为0.99,但测试结果为0.97,因此客户希望确认我们的设备性能。

是否有任何因素会影响结果?

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    UCC28180在输入滤波器、PFC 电感器、PFC 电流环路等方面具有特殊的功能、可轻松支持0.99 PF 值。  

    我建议客户订购 EVM 进行评估。  

    在 EVM 中、PF 图显示了在单端输入范围、UCC28180可以在满负载条件下实现0.99。

    www.ti.com/.../UCC28180EVM-573