This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:吨计算

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992764/ucc28056-ton-calculation

器件型号:UCC28056

大家好、团队、

你好。

我的客户 使用 UCC28056并想知道  在数据表第17页的公式8中、Delta_ONDCH 的含义/声明是什么来计算 T_ON。

关于 G_FFx 参数的另一个问题、请参阅第18页

V_InPkL 是什么意思? 这是平均水平吗?


此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您关注 UCC28056 PFC 控制器。

    δONDCH (Δ V)是 θ 线电压任何给定相位角下开关周期的导通时间和放电时间组合的占空比因数。   δONDCH (θ) = [ton (θ) + TDCH (θ)]/TPER (θ)、如等式3 (第16页)所示、并在 DCM 运行模式下的图19中进行了说明。  在 CRM 操作中此因子= 1、在 DCM 中此因子< 1。

    GFF 是一个前馈增益系数、定义为最小输入线路电压峰值电平与任何给定输入线路电压峰值电平之比的平方。  因此、当输入电压为最小输入电压时、GFF = 1。  对于任何较高的输入电压、GFF 将< 1。  如第8.3.2节所述、GFF 实际上被量化为8个离散 值(由7个上升阈值和7个下降阈值隔开)。  这些量化增益值有助于在最小至最大输入线路电压范围内使整个电压环路增益在标称增益的20%以内保持更恒定。  

    VInPkL 是输入电压的峰值电平(大概是整流正弦波)。      

    此致、
    Ulrich