This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612-1EVM:适用于12VOUT @ 5A 应用的 EVM 电路自适应

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24612-1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992789/ucc24612-1evm-evm-circuit-adapation-for-12vout-5a-app

器件型号:UCC24612-1EVM
主题中讨论的其他器件:UCC24612

您好!

对于电流为5A 的12VOUT 应用、您建议对应用电路进行哪些更改?

您对 Si MOSFET p/n 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您关注 UCC24612 SR 控制器。

    我的建议将取决于对 涉及12V、5A 申请的其他细节的审议。
    具体而言、当 SR MOSFET 关断时、SR MOSFET 产生的最大峰值电压是多少?

    UCC24612-1EVM 上的 MOSFET 是 Infineon Technologies 的150V、19MR、BSC190N15NS3。
    正如 EVM 用户指南所述、EVM 设计用于高达5A 的电流电平、150V 额定值使其适用于大多数典型的12V 反激式应用。
    如果您的应用如此典型、那么我不建议对 EVM 进行任何更改。

    但是、 如果您的应用不是典型的离线反激式、可能是峰值电压应力接近或高于150V、那么 根据一般原则、我建议选择一个与峰值应力有大约50V 裕量且导通电阻大致相同的 MOSFET: 19先生+/-几个。   

    此致、

    Ulrich