This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:电源正常问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992781/tps62135-power-good-questions

器件型号:TPS62135

是否有人可以告诉我该器件是否会检测到何时从器件上移除输入电源?

我通过阅读数据表假设我可以、但它看起来不是这样。  

根据数据表:

当器件由于 EN、UVLO 或热关断而关断时、PG 为低电平、因此可用于对 Vout 进行主动放电。 "

UVLO 似乎并不意味着您可以一直降至0V (或移除电源输入)、因为 PG 上的上拉电阻(在 PG 为集电极开路时需要该电阻)会卡高、并且信号会发送到微控制器、所有这些都很好。   

我的上拉电阻连接到3.3V 线性稳压器、该稳压器与电池电源进行二极管或运算、因此即使从降压转换器中移除电源、它也绝不会消失。

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们无法使用 PG 来检测何时从器件中移除输入电源。 当输出电压超过调节范围(Vout 的最小93%)时、PG 将为低电平、即使输入功率仍然正常。