This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24770:使用软启动- IHGATE 和 TINR 注意事项

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992367/tps24770-using-soft-start---ihgate-and-tinr-considerations

器件型号:TPS24770

大家好、  

我对数据表中的9.3.6部分感到非常困惑。 因此、有3个问题。  

(1) TPS24770自身能否实现软启动? 还是必须由外部电路实现?  对软启动电路没有详细说明。

(2) TPS24770中有55uA 电流源。 根据图15、Vimon 的变化是否没有外部软启动电路?

如果55uA 是固定的、图15意味着什么?  

(3)"以最大浪涌电流(IINR、MAX)为2A 的用例为例"。 我认为最大浪涌电流是在最低 VDS 下发生的。 但以下公式使用最大 Vds、即 Vin、max 为什么?  

随着 VDS 的降低、浪涌电流将变得越来越大、最终超过2A。  

 

BR、

王奈生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Naizeng、

    感谢您与我们联系。 我们将在明天结束前再次与您会面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    请查看您的查询答案。

    1) 1)软启动(dVdt 启动)可通过在 HGATE 引脚与 GND 之间整合电容器和电阻器的串联组合来实现、如下所示。  

    有关 详细设计流程、请参阅可靠热插拔设计应用手册的第3.2.2.7节(选择 VOUT 压摆率)。

    2) 2)当热插拔控制器处于功率限制状态且 VHGATE 正在变化时、IHGATE 将随 VIMON 而变化。 仅在浪涌模式完成后、IHGATE 才会变为55µA μ A、以便将 MOSFET 的栅极增强至 TPS2477x 数据表电气特性中提到的最大栅极电压。 请参阅从仿真中获得的以下波形。

    3) 3)如果是 DVDT 启动、浪涌电流(IINRUSH)将根据 VOUT 的 COUT 和上升压摆率固定在指定值。 实际上、IINRUSH 是 COUT 和 VOUT 上升压摆率的乘积。 在 dVdT 启动期间、VOUT 的上升压摆率是恒定的。 在输入电压的最大值下、在功率限制期间流过 MOSFET 的电流将最小。 RSENSE 上有一个最小压降值、以确保功率限制引擎的合理精度。 因此、应根据最大输入电压而非最小输入电压来计算最小功率限值。 有关详细说明、请参阅 TPS2477x 数据表的应用部分。