This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217B LDO1 VIO 电压错误

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991777/tps65217-tps65217b-ldo1-wrong-voltage-with-vio

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3352

大家好、  

我使用的是 TPS65217B PMIC。  

TPS65217B VIO 连接到 VLDO1 (1.8V)。

PGOOD 连接到 AM3352的 nPWRONRST。  

nPWRONRST 是电源域3.3V (VDD6SHV)

通常在打开系统后3秒、VLDO1电压将1.8V 更改为2.2V。  (15组中有7组为2.2V、8组为1.8V)

I2C 在系统内不受控制。

当 nPWRONRST 为电源域3.3V 时、VIO 仅使用3.3V?    

根据 "SLVU551I"、 连接到 LDO1的 VIO 没有问题。

请帮助我调试此问题吗?

SLVU551I -使用 TPS65217x 为 AM335x 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iseori、

    您能否提供系统的原理图和布局?  

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接相关电路。  我可以将布局作为图像附加吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Iseori、  

    您还可以附加 VIO、VIN、PGOOD、LDO_PGOOD、VLDO1的初步示波器截图吗? 我将于12月4日回到办公室、然后查看您的反馈。  

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emily、

    我附上示波器照片。

    此致、

    Iseori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Emily 今天是 ooo、将在周一或周二回复。  

    LDO 输出上升的最常见原因是网络上的一些 IC 从另一个电源反向为其供电。 例如、如果您有任何由 VIO 供电的组件同时具有1.8V 和3.3V 输入、它们可能会进行反馈。 测试这种情况的一种方法是一次移除1.8V 网络上的 IC。