This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001A:TL5001A 补偿网络

Guru**** 2381610 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001, TL5001A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991873/tl5001a-tl5001a-compensation-network

器件型号:TL5001A
主题中讨论的其他器件:TL5001

您好!

我尝试将 TL5001与变压器一起使用。 有时 TI 会按预期运行、有时不会。 我很确定我的问题来自补偿网络、但我无法找到解决方案。

我的设计:

V20是28V 电源(无稳压、它直接来自230V/20Vac 变压器、后跟整流器网络、大量冷凝器(38 * EKY-500ELL272MM40S)、当然还有预载和放电电路。 对于我的测试、由于 TL5001A 不稳定、我移除了 C35。

该电路为推挽式逆变器的栅极生成两个命令(@ 100kHz)。 100 kHz 信号由晶体生成。

T+、TN 和 T-直接连接到变压器。

该变压器的输出被整流和滤波。 在该滤波器之后获取反馈。

标记为"已删除"的组件将从 PCB 上移除。 转换器启动但可能进入不稳定状态:它启动、停止并快速重新启动。 我知道变压器是一个低通滤波器、但其带宽大于100kHz、主稳压器的工作频率为400kHz。 如何解决这个补偿网络?

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了稳定电路、数据表显示可以使用小于1的增益。 我假设该增益由 R34设置(其他值是固定的)。 我已将 R34降低至33R、但未进行显著修改。

    我认为我只有两个解决方案:

    -降低增益(使用 R34)

    -添加一个低通滤波器(仅在极低频率下具有增益)

    以下电路是否足以避免振荡?  我知道数据表中的高通滤波器可补偿 LC 滤波器给出的相移。 但在本例中、我没有二阶滤波器... 欢迎提供意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您发帖。  TL5001是一款旧器件、您可能会在设计中考虑一些更新的器件、它们可能具有更好的支持工具、例如 Webench、PSpice 和设计计算器。

    无论如何、该器件基于电压模式控制、因此它自然需要 III 类补偿、即与 R5并联的 RC、并移除上面电路中的 C3。 为了稳定环路、您可以将 R3降至零、并在 C2处添加一个大电容器。  您可以先尝试100nF 吗?

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。

    如果您在 DIP 封装中有另一个具有相同功能的控制器、我可以进行更改。 我不认为是这样、我很确定我会遇到与另一个类似控制器相同的问题。 我不明白为什么 TI 不提供 Spice 模型、因为 PSpice 包含此基本组件的模型。

    话虽如此、我已经进行了一些测量、我确信 TL5001不是稳定的、因为高频时反馈路径中的增益大于1 (其中开环中的相移大于90°、 请不要忘记、开环中有一个4阶或5阶低通滤波器、而不是常规 LC 滤波器)。 如果我添加与 R5并联的 RC、我将增加 HF 中的这个增益。 我的第一个想法是使用低通滤波器降低该增益、以避免相位问题。 但我将尝试移除 R3以检查结果。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 R3=0和 C2=100N 的情况下进行了测试。 结果相同。 我将尝试使用低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    您能否分享一些关键波形来显示问题?  此外、请告诉我您的低通滤波器的结果。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    低通滤波器不是可选的、我尝试过没有成功。 误差放大器的增益过高、无法使系统稳定。

    我将尝试发布一些时间记录、但需要几天时间。 我必须通过一些支持更高电压的 MOSFET 来更改 IRF540N。 昨天、振荡已经摧毁了其中一个晶体管。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    请分享一些关键波形、以便我们更深入地了解问题。  

    谢谢、

    Youhao