This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:预充电

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992058/bq40z80-precharge

器件型号:BQ40Z80

大家好、

BQ40Z80是否允许0V 充电?

这意味着预充电启动电压在数据存储器标志中被设定。

但是、当 IC 没有足够的电压来运行时、例如 VCC= 1V 至5V、预充电路径是否会默认保持断开状态?

如果是、我想防止出现这种情况、我是否可以采取任何行动?

此致、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、

    BQ40z80确实支持0V 充电。 请参阅以下 TRM 的片段。

     

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jessica、

    请允许我引述:

    "BQ40Z80器件还支持使用外部预充电 FET 或 CHG FET 进行0V 充电。 如果
    [PCHG_COMM]= 1时、电量监测计会在电池充电时自动启用硬件0V 充电电路
    电池组电压低于器件的最小工作电压"

    当选择 PCHG_COMM = 1时,CHG FET 将允许预充电电流。

    当没有电压驱动 FET 时、CHG FET 如何允许0V 充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    电压由适配器供电、向 FET 栅极施加较低的电压、以便对电池进行涓流充电、这是为了防止电池损坏。

    此致、

    Wyatt Keller