This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:有关 BQ25792和 TPS25750组合的查询

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992500/bq25792-inquiry-about-the-combination-of-bq25792-and-tps25750

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750

您好、支持团队

已收到客户的以下查询。

我们将使用 BQ25792和 TPS25750的组合进行开发。

请确认以下问题。

1.使用 TPS25750时是否必须有 EEPROM?

否则、是否可以通过将所有 I2C 从器件连接到主 SoC 来控制它们?

2.使用深度睡眠功能时、主 SoC 关闭。

在这种情况下、即使 TPS25750中没有单独的 EEPROM、运行是否有任何问题?

在参考资料中、BQ25792和 EEPROM 一起连接到 TPS25750。

在这种情况下、TPS25750在从 EEPROM 读取信息后是否一起控制 BQ25792?

使用该功能通过 BQ25792的运输模式/系统电源复位通过 BQ25792的运输 FET 控制来切断电源时、主 SoC 如何向 BQ25792发送命令?

作为参考、BQ25792的 I2C 连接到 TPS25750 I2C 主器件。 在这种情况下、是否可以通过 TPS25750 I2C 从设备控制 BQ25792?

(主 SoC  TPS25750:I2C 从设备  TPS25750:I2C 主设备  BQ25792 I2C)

否则、为了控制 BQ25792、我是否应该直接连接到主 SoC 而不是连接到 TPS25750 I2C 主器件?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如 TPS25750数据表的第25页所述、EEPROM 是可选的。 第9.4.1节写道:"在引导过程中、器件将读取 ADCINx 引脚并根据下表设置配置。 然后、它尝试从 I2Cm 总线上的外部 EEPROM 加载配置。 如果未检测到 EEPROM、则器件将等待外部主机加载配置。" TPS25750必须从 EEPROM 或外部 MCU 接收补丁包。 如果不使用 EEPROM、则不能在没有微控制器的情况下使 TPS25750正常工作。

    2.您能澄清深度睡眠中的哪个芯片吗? 如果主机处于深度睡眠模式且没有 EEPROM、则 TPS25750无法加载配置。

    正确、TPS25750将从 I2Cm 端口上的 EEPROM 读取信息。 然后、TPS25750将通过相同的 I2Cm 端口配置 BQ25792。

    4.当 TPS25750控制 BQ25792时、GUI 自定义工具的当前配置不支持对运输 FET 的控制。 我将向团队介绍这一点。 另一种选择是使用主机直接控制 BQ25792。

    可以使用 TPS25750技术参考手册第3.4.3节中的"I2Cw"命令通过 TPS2572的 I2CS 端口控制 BQ25792。 这样、您就可以为 BQ25792编写一条消息、该消息通过 TPS25750传递并在 I2Cm 端口上发出。

    如果您想直接控制 BQ25792、可以将 BQ25792的 I2C 端口直接连接到主机控制器。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。