This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100

Guru**** 2769235 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991806/bq33100-bq33100

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: bq24640

我 将 BQ33100器件用于5个超级电容器,如数据中所述,它在 15天内自动计算 ESR 和电容。

问题1. 我可以通过软件禁用 LLEN 引脚。如果是,如何操作?

问题2.  当 LLEN 启用和禁用时、CHG 引脚的输出电压是多少。(我们将面临该引脚的随机行为。)

问题3. 我将此电路与 BQ24640一起使用,但做了一些更改。 (原理图随附)几天后,我发现 用于 ESR 和电容测量  的 Bq33100恒定电流负载部分被烧毁。 请建议我们如何避免。  

问题4. 当我们通过软件控制 LLEN 引脚时、它会显示随机行为。 有时 功能良好,有时不是。 当 ESR 和电容使能和 超级电容器电源关闭时,它不能正常工作。

谢谢、此致、

Shivam

 e2e.ti.com/.../7573.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivam、您好!

    是的、您可以使用命令0x0038学习负载清除来禁用引脚-将 LLEN 引脚设置为低电平。

    LLEN 引脚由固件控制、以将学习负载设置为开启。 您可以检查 EVM 设计的布局。

    我建议遵循 EVM 作为指南、使用了什么测试来确定损坏情况?

    此致、

    Wyatt Keller