This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:I2C 拉至低电平进行复位

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25619, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991677/bq28z610-i2c-pull-low-to-reset

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ25619

大家好、我正在尝试将相关帖子归档至以下网站: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/803617/bq28z610-resetting-i2c-line-when-in-error-state

我相信我在 BQ28Z610上看到了 I2C 锁定。  电池组未在 I2C 上通信、但仍在为我的系统供电、因此我认为 FG 一定不能处于关断状态。  许多 其他电池组可与 FG I2C 通信配合使用、因此固件设置应该可以正常工作、只有几个电池组发生故障时才可以正常工作。  我们在同一总线上还有一个 BQ25619、它可以通信、而电量监测计无法通信。  因此 FG 的 I2C 故障与总线锁定或时钟扩展等无关  FG 没有响应。

如果我们检测到这种情况、是否建议在固件中包含2.5秒 I2C 复位(拉低 CLK 和数据2.5秒)来复位 FG?

您能否提供有关故障的更多详细信息?  什么外部激励导致了它(ESD?) 2.5秒重置如何解决该问题?

谢谢、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是的、您应该尝试按住 I2C 线路来重置 bq28z610-R1的通信引擎。 您能否共享任何通信线路范围/逻辑分析仪捕获数据?

    此致、

    Wyatt Keller