This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95373AQ5M:需要 P2P 替代解决方案

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95373AQ5M, CSD95373BQ5M, CSD95372AQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992275/csd95373aq5m-need-p2p-alternative-solution

器件型号:CSD95373AQ5M
主题中讨论的其他器件: CSD95373BQ5MCSD95372AQ5M

大家好、

我的客户遇到 CSD95373AQ5M 短缺问题、并要求我们提供帮助。

CSD95373BQ5M  使用 REFIN 和 IOUT NC 替代 CSD95373AQ5M?

2.如果 B 不能直接替换、TI FET 可以推荐任何替代方案吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    1.如果客户不需要电流感测功能、我不会发现使用 CSD95373B 与 REFIN/IOUT NC 一起使用的问题。

    它们还可以考虑 CSD95372AQ5M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清泉

    感谢您的反馈。

    对于 CSD95372AQ5M 建议、我们已经做过、但该器件也很短缺。

    Ayway、我建议使用 CSD95373B。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清泉

    我忘记问的另一个问题是、除了 REFIN/IOUT 引脚 CAN NC 之外、CAN 引脚4 (PGND) NC 也是?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    PIN4被内部连接至 PGND 焊盘、所以常闭。 但为了 获得更好的性能、建议将 PGND 和基准 VDD 电容 GND 焊盘连接到该引脚。