This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:有效输出电容

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992553/tpsm84624-effective-output-capacitance

器件型号:TPSM84624

你(们)好。

关于总有效输出电容(在数据表的第15页上注明、以计算出的 RTT 值)、 如果 TPSM84624 和 OAD 之间存在非常低的阻抗路径、我们是否应该仅考虑放置在 TPSM84624输出引脚附近的输出电容器或放置在负载附近的去耦电容器?

期待收到您的回复。

谢谢和 BR、

Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    是的、如果输出电容器与稳压器之间的连接阻抗非常低、则 RTT 计算应使用靠近负载的输出电容器。

    一般而言、不在负载处包含电容器仍应提供稳定的设计、因为它只会导致增益降低和交叉频率降低、但环路不会得到良好的优化。 补偿的增益和零点都将随 RTT 电阻器变化。 由于未将补偿零点置于最佳位置、相位裕度可能低于所需值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    非常感谢您的全面回答。

    此致、

    Ghasem