This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:估算 MOSFET 裸片温度

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992750/ucc21710-estimating-mosfet-die-temperature

器件型号:UCC21710

我想根据数据表中测量的 VDS_ON 和假设的 RDS_ON 值来估算 MOSFET 裸片温度。 是否有一种简单的方法从我在 UCC21710QDWQ1的 OC 引脚上开发的保护信号导出 VDS_ON (根据数据表原理图)、然后将其发送到 AIN 引脚以穿过隔离栅? 如果可能、您是否认为它是实用的?

谢谢。

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    我理解您的想法。

    我看到 有一些关于 这种实时 TJ 估算的出版物、用于实现某种闭环估算。

    它非常紧张、我不会说它已准备好投入生产。 我想将来会是这样。

    ICAN 除了向您指出其他研究人员的工作方式之外、不会评论这种方法的准确性、 但我想如果您在热建模/校准方面没有大量工作、我猜可能会"不太"、因为 FET 制造商无法或不会提供所需的所有数据、 当然、您必须在控制器中实现这一切。

    从可行性的角度来看、即使使用 AIN、您也可以从技术上满足您的要求、但我认为它仍然不可行、也不实用。

    *在正常用例中、您已经设置了最高环境温度或外壳温度、整个设计都是围绕将 FET / IC 保持在其 TJ 额定值以下而设计的。 因此、温度过高的原因如下所示。

    *短路事件会导致过热-> OC 对此提供保护

    *您可能会因另一个故障系统而过热、或者该系统可能正在火山中使用。 在这种情况下、我建议使用 NTC 二极管/热敏电阻来准确检测过热情况。

    我建议使用热敏电阻、甚至使用内置热敏二极管或热敏电阻的 FET 模块、该模块稳健且准确。

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    最好

    Dimitri