This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM 3478 -升压电源设计

Guru**** 2551590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991774/lm-3478---boost-power-supply-design

主题中讨论的其他器件:LM3478

请查看3V 输入和5V/5A 输出的设计。

请提供评论意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    感谢您选择 LM3478。 我将查看原理图并向您提供反馈。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    1.请确保输入电压高于2.97V,否则控制器将不工作。

    使用226kohm R39时、频率将低于100kHz。 它可能仍然有效、但 TI 不保证其性能、因为它超出了数据表中的范围。

    3.请确认您是否希望使用低频或愿意更改。 然后、我将帮助回顾其他部分。

    谢谢、
    银城