This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:仅向 IN+端子提供信号

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992744/ucc21750-only-providing-signal-to-in-terminal

器件型号:UCC21750

大家好、

我的客户正在  使用 UCC21750开发50kW 电机驱动器原型板、这是为了切换200A Infineon IGBT 模块 、FS200R12PT4。

对于此 IC 的实现、它们仅向 IN+端子提供 PWM 信号(目前它们不会使用互锁功能)、因此它们将 IN-端子接地。 我认为这是可以的、但在数据表中找不到任何关于它的内容。 您能否确认这不会在布局中造成任何问题?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    如果他们不使用 数据表中描述的互锁技术、则不存在任何问题。 使输入信号接地将不会对驱动器的功能造成任何问题。 IN+信号的切换将负责输出的启用和禁用。

    对于高侧和低侧 IN+信号、客户只需确保为通过微控制器切换高侧和低侧 IN+信号提供适当的死区时间、以防止驱动器在时同时启用高侧和低侧开关 以防止击穿事件。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles