This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:输出电容器的有效电容

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV741P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991841/tlv741p-effective-capacitance-for-output-capacitor

器件型号:TLV741P

大家好、

我的客户正在考虑使用 TLV741P。 d/s 建议输出电容器的最小值为1uF。 您能告诉我输出电容器所需的最小有效电容吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    在本例中、最小有效电容为1uF。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您的回复。 由于最小有效电容为1uF、此器件是否允许标称1uF 电容用于输出?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    在进一步审阅时、虽然数据表中没有这样列出、但您答对了:需要1uF 电容器、这假设降额50%。  因此、最小有效电容为0.5uF。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    斯蒂芬