This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:光强度不稳定

Guru**** 2529570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992495/lm3406-unstable-light-level

器件型号:LM3406

大家好、团队、

您能帮 我解决 LM3406的光强度问题吗?

请在 此处查找 waveforrm 的内部链接。 (请连接至 VPN 进行下载)

在   相同的 PWM 占空比下、输出电流波形会以两种不同的形状变化。

 我无法显示总体原理图、但 RON=150kOhm。 DIM 引脚上的 PWM 频率为22.7kHz。

 这个线程中、我认为这是由 PWM 频率引起的、但是  通过将 fDIM 降低到11kHz、这个问题没有得到解决。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了一封电子邮件、无法使上述连接正常工作。  您可以将其发送到我的电子邮件。

    此致、