This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:退出运输模式时间

Guru**** 2535290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992417/bq25601-exit-ship-mode-time

器件型号:BQ25601

客户有兴趣了解当 QON 引脚被拉至低电平时退出运输模式所需的时间。 我们知道 t_shipmode 时间为0.9s 至1.3s、这是根据其他 E2E 帖子和 bq25601D 数据表确定的。  t_shipmode 是仅用于 QON 检测的时间、还是还包括 BATFET 激活时间?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 BATFET 处于运输模式时、一个超过 tSHIPMODE 去毛刺脉冲的/QON 逻辑从高电平转换为低电平 会立即打开 BATFET 以退出运输模式。

    谢谢、

    宁。