This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1两线制 PWM 调光

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992488/tps92692-q1-tps92692-q1-two-wire-pwm-dimming

器件型号:TPS92692-Q1

尊敬的团队  

美好的一天!

我们的客户等待确认  TPS92692-Q1是否 支持双线 PWM 调光。 一

将 PWM 绑定到 VIN 时、栅极和 PDRV 可通过 PWM 进行控制。 它们会关闭 PWM 低电平的开关、并斜回上电。


这是我的正确理解吗? 如果没有、LED 阵列会发生什么情况?


IC 能否在 PWM 处于6~15V (降至仅6V)之间时处理 VIN?

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    否、我们不建议他们根据输入电压和输入电压的计时(导通时间和关断时间)来设计这种方法。  

    VIN 是器件的电源输入。  当高于 UVLO 时、如果 PWM 输入连接到 Vin、它将启动软启动。  由于这种软启动、为 LED 加电需要一定的时间、因此在此输入加电时间很重要。  例如、如果 加电时间为0.5ms、断电时间为0.5ms、而 SS 为1ms、则 LED 不会加电。  PWM 引脚也有最大输入电压、因此需要遵循该标准、否则器件可能会损坏。

    您可以为他们提供一个评估板、以便他们测试其应用、并在必要时进一步了解器件。

    谢谢 Tuan