This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164

Guru**** 2797055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992548/lm5164-lm5164

器件型号:LM5164

尊敬的团队:

我正在使用 LM5164DDAT、我的输入直流电压为30V 至60V、设计的输出电压为3.3V。 最大负载电流图为200mA。  

如数据表中所述、如果负载电流减小为零、IC 将进入睡眠模式。  

那么、睡眠模式是否需要最低负载电流?

因为我的初始负载电流为2-3mA。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    在睡眠模式下、IC 仍会持续监控 FB 引脚电压、并在 FB 降至阈值以下时恢复到开关状态、  

    如果负载电流仅为2-3mA、IC 将进入睡眠模式。

    B R

    Andy