This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20136:能否将两个器件并联以实现电流共享?

Guru**** 2384160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20136, TPS62480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992478/lm20136-can-two-parts-be-paralleled-to-current-share

器件型号:LM20136
主题中讨论的其他器件: TPS62480

您好!

我想知道两个 LM20136器件是否可以并联到电流共享、如果可以、我如何配置它们?  (即连接 VFB、SS、ENABLE? 等)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimberlee、

    我们不建议使用这种设置。 每个 IC 都具有不同的反馈调节电压、这将导致不同的调节输出。 这些差异将非常小、但可能会导致一个 LM20136比另一个 LM20136调节更多。

    它还可以提供不需要的接地电流路径、知道每个 IC 的调节电压会有所不同、您可以有一个 IC 在轻负载运行、另一个 IC 在其高侧 MOSFET 打开的情况下。

    我建议使用另一个器件。 我可以在这里帮助您选择合适的器件。
    您的系统的参数是什么? 输入/输出电压、负载?

    非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回复。   

    我们希望器件具有以下参数、并且可以共享电流、但未找到正确的器件。

    输入电压: 3-7V

    输出电压 :各种(1.5V、1V、0.95V、1.8V)

    输出电流(最大值): 6A。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimberlee、

    您是否考虑过 TPS62480? TPS82480 (模块版本)?

    您是否知道当前份额为何对您的系统很重要?

    如果您有其他问题、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、

    感谢您的建议。

    此致、