This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:启动仿真过冲

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992450/lm25085-startup-simulation-overshoot

器件型号:LM25085

您好!

我正在尝试使用 LM25085设计4.2V 稳压器。  我已经运行了几个基于 webench 设计的"启动"仿真、在每种情况下、仿真在启动开始时都显示出显著的输出电压过冲。  我的应用的绝对最大输入电压为4.8V。  从下面的屏幕截图中可以看到、我的每个仿真中的过冲都超过了5V。  这种过冲是"真实的"还是仅仅是仿真的产物?  如果是真实的、是否有方法可以减少过冲、以便我可以保证它永远不会超过我的4.8V 绝对最大输入电压规格?

"缩小"模拟视图

放大了仿真视图

仿真 Webench 设计

提前感谢、
Paul W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    这种过冲是意外的。

    从 VOUT 随 VIN 上升而上升的方式开始、VOUT 似乎是电容耦合到 VIN。

    这可能是由于 MOSFET 和二极管的寄生电容将 VIN 瞬态与开关节点交流耦合。

    随着受控程度更高的 VIN 上升、这种情况不太可能出现。  

    此外、VOUT 瞬态上升至2V、而不是您提到的5V。 VOUT 轴与 VIN 轴分离。

    了解这一点并控制它仍然是一件很好的事情。

    此外、开关节点上的 RC 缓冲器有助于控制压摆率并降低电容耦合效应。 该 RC 缓冲器将与 D1并联。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    在所有其他仿真中、我一直在查看 Vout 的右侧 y 轴。  我在这个图中误解它是多么尴尬。  现在、我看到尖峰刚好超过2伏。

    是的、了解来源和补救方法仍然很好。

    非常感谢您的帮助!

    Paul