This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:更新了参考设计建议...

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730EVM-093, TIDA-050045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992298/tps23730-updated-reference-design-recommend

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TIDA-050045

您好!

您的参考原理图看起来像 α 版本。 例如、变压器 T2并非真正连接:

 

此外、二极管 D24应在 VSS 和 PGND 之间建立连接、但未安装二极管...

我找不到 VSS 和 PGND 之间的任何其他连接。 它应该如何工作? 还是应将二极管 D24替换为0r 电阻器/短路?

在  TPS23730EVM-093的参考设计中、它看起来没有什么更好的。 二极管 D24也未安装。 在布局指南中、编写了:

将 VSS 和 RTN 之间的肖特基二极管尽可能靠近 IC 放置、最好直接放在上
电路板的另一侧(例如 TPS23730EVM-093将 IC 放置在顶部、因此二极管位于上
底部位于其正下方)。

(RTN 被连接至 PGND)

在参考布局中、此位置仅为二极管 D23

顶部      底部    

您是否在这里没有发布最终版本?

此致- Christian Heidbinder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、  

    感谢变压器反馈。

    是的、我们知道 D24未安装、这是有意的... 还有意在 VSS 和 RTN 之间没有其他连接。 这会使内部导通 FET 短路、从而禁止浪涌电流限制和适配器优先级。 您为什么要连接这两个引脚?

    D24可在浪涌和 ESD 期间提供保护。  

    我想您的部分困惑在于、您是从 不同的设计中提取原理图和布局。 布局文件至 TPS23730EVM-093、原理图适用于 TIDA-050045。 TIDA-050045布局文件位于 TIDA-050045设计文件中--请参阅  IC 正下方的 TIDA-050045 PCB 第6页。

    您始终可以订购评估板。  

     

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。

    如果二极管 D24用于 ESD 和浪涌保护、则二极管应安装在最终应用中...

    在我看来 、TIDA-050045 (5V 10A)和 TPS23730EVM-093 (12V 5A)具有相同的原理图和布局、只有 BOM 不同。 在 TPS23730EVM-093 (也显示在 TIDA-050045 项目中)的照片中、安装了一 Würth 个 LinkCom LDT8627、而不是原理图和 BOM 中的 Δ Σ 变压器、因此我们可能会得到另 一种行为以及不同的 BOM。

    我的建议是所有设计资源都应相互匹配。 否则、它看起来不像一个圆形设计、客户更愿意更快地搜索替代产品...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、  

    感谢您的反馈。 对于这些设计、我是否可以为您提供任何帮助?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将添加测试报告中所示的 TIDA-050045性能。 欢迎您订购设计并自行验证结果。 谢谢!