主题中讨论的其他器件: TIDA-050045
您好!
您的参考原理图看起来像 α 版本。 例如、变压器 T2并非真正连接:

此外、二极管 D24应在 VSS 和 PGND 之间建立连接、但未安装二极管...

我找不到 VSS 和 PGND 之间的任何其他连接。 它应该如何工作? 还是应将二极管 D24替换为0r 电阻器/短路?
在 TPS23730EVM-093的参考设计中、它看起来没有什么更好的。 二极管 D24也未安装。 在布局指南中、编写了:
将 VSS 和 RTN 之间的肖特基二极管尽可能靠近 IC 放置、最好直接放在上
电路板的另一侧(例如 TPS23730EVM-093将 IC 放置在顶部、因此二极管位于上
底部位于其正下方)。
(RTN 被连接至 PGND)
在参考布局中、此位置仅为二极管 D23:
顶部
底部
您是否在这里没有发布最终版本?
此致- Christian Heidbinder