This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:短路响应现象

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992308/tps25982-short-circuit-response-phenomenon

器件型号:TPS25982

您好、支持团队、

在以下2种情况下、我们发现了不同的短路响应结果。
ILIM 设置为12.5A (RILIM:118欧姆)
两种情况下的峰值电流均大于2.1 x ILIM (=30.4A)。
在情况1处输出关闭、但情况2可以保持输出。
您能否告诉我每种情况下出现不同结果的原因?

e2e.ti.com/.../TPS25982-short-current-_2800_2021-04-08_2900_.pptx


此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    感谢您的支持!

    请帮助回答以下问题:

    您可以共享原理图吗?

    栅极信号代表什么?  

    什么是蓝色波形?

    4.您在哪里测量电流?

    5.如何应用短路?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal-San

    感谢您的回复。

    由于原理图是我们的机密信息、请允许我通过电子邮件与您联系

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    让我们通过邮件跟进。 我要关闭这里的线程。

    此致

    Kunal Goel