This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:Cout 电压降额的预期问题

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992616/tps56c230-expected-problem-with-cout-voltage-derating

器件型号:TPS56C230

大家好、

对于使用 TPS56C230的5.0V 输出、客户使用的是4*47uF (10V 额定值)+ 1*10uF (16V 额定值)+ 1*100nF (10V 额定值)+ 1*1nF (50V 额定值)。

对于47uF 电容器、我预计由于电压降额、其电容将减少一半。 尽管我考虑降额、但总输出电容值满足 Cout.min 要求。 在这种情况下,您是否期望电容器降额有任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    如果降级后的电容能够满足我们建议的电容范围、则不会影响稳定性。

    只需确保负载瞬态性能和纹波能够满足客户的目标、因为降低后的较小电容会导致更差的负载瞬态和纹波性能。

    如果有需要、您可以使用我们的在线 Webench 模型完成仿真。

    谢谢、

    Andrew