This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:用于控制 ASIC 复位功能的 WLED 引脚

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992552/lp5562-wled-pin-to-control-asic-reset-function

器件型号:LP5562

大家好、

我的客户对 WLED 信号功能有疑问。

他们已经了解可以独立控制 LED 灌电流和 RGB 调光。

由于 WLED 信号将用于控制其它芯片的复位触发器,WLED 信号输出(或接收)是否只能为低电平或高电平(或漏极开路)而不能进行 PWM 调光?

如果 WLED 只能输出(或接收) PWM 信号、则可能是其他芯片的复位信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯斌:

    LP5562器件具有4个 LED 驱动器、这些驱动器是具有8位电流和8位 PWM 控制的恒定电流阱。 如果您要单独控制 WLED、请尝试执行以下两个步骤:

    1. 将 W PWM 寄存器(0Eh)设置为0xFF
    2. 将 W_CURRENT 寄存器(0Fh)设置为0x00或0xff、以实现低电平或高电平信号  

    如果这样可以解决您的问题、请单击"此解决我的问题"按钮。

    最恰当的考虑

    徐美奈