This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:程序失败

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992536/tps536c7-program-fail

器件型号:TPS536C7

大家好、

我的客户使用 TPS536C7时、他们如下所示面临程序故障问题、您能否帮助评论如何处理此问题?

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从屏幕截图中可以看到 、客户在 RAM_ON 条件下对控制器进行编程。 请关闭电源轨并对控制器进行编程。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    编程时、我们已将控制器的 EN 引脚接地。这就是您所说 的关断电源轨 ?

    此外、我们还尝试将 Fision vision 更新为 v7.6.1并更改了 USB 接口适配器、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 请确认、两个电源轨使能引脚 都短接至 GND。

    1. 向邮件 ID Ramasiddaiah@ti.com 提供配置.xml 文件
    2. 客户编程控制器是否在编程板上? 还是在主板上?

    谢谢。

    此致、

    Rama。