主题中讨论的其他器件: UCC27200
这是之前有关 UCC3895驱动器规格的请求中的附加问题。 我尝试了解 OUT-A、B、C、D 的驱动器功能 我正在查看数据表 SLUS157Q。
1) 1)在第2页上、我看到 OUT-A、B、C、D 的100mA 互补输出
2) 2)在第5页、OUT-A、B、C、D 中、数据显示 VCC + 0.3。 我认为这应该是 VDD + 0.3?
3)在第8页的"输出"中、它的状态为"VOH (所有输出)= 250mV @ 10mA"。
这三个项目似乎相互矛盾。 输出高电平如何能够为250mV @ 10mA、这似乎太低。
项目1)和项目3)不匹配。 250mV @ 10mA 无法驱动线圈。
请帮助我了解这四个输出 OUT-A、B、C、D 的实际驱动规格
「香港
我还参考了用于 UCC3895设计的 SLUU109B。 此文档在第5页(原理图)上显示、UCC3895直接驱动 UCC27200。
查看 UCC27200的数据表-第5页、该器 件需要输入"V-hit = 5.8V"。
请通过这些数据表帮助我了解 UCC3895如何驱动 UCC27200。
感谢您在这方面的帮助。
Thomas Flack
267-974-8636