This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895

Guru**** 1426920 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC27200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992508/ucc3895-ucc3895

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC27200

这是之前有关 UCC3895驱动器规格的请求中的附加问题。 我尝试了解 OUT-A、B、C、D 的驱动器功能 我正在查看数据表 SLUS157Q。

1) 1)在第2页上、我看到 OUT-A、B、C、D 的100mA 互补输出

2) 2)在第5页、OUT-A、B、C、D 中、数据显示 VCC + 0.3。 我认为这应该是 VDD + 0.3?

3)在第8页的"输出"中、它的状态为"VOH (所有输出)= 250mV @ 10mA"。

这三个项目似乎相互矛盾。 输出高电平如何能够为250mV @ 10mA、这似乎太低。

项目1)和项目3)不匹配。 250mV @ 10mA 无法驱动线圈。

请帮助我了解这四个输出 OUT-A、B、C、D 的实际驱动规格

「香港

我还参考了用于 UCC3895设计的 SLUU109B。 此文档在第5页(原理图)上显示、UCC3895直接驱动 UCC27200。

查看 UCC27200的数据表-第5页、该器 件需要输入"V-hit = 5.8V"。

请通过这些数据表帮助我了解 UCC3895如何驱动 UCC27200。

感谢您在这方面的帮助。

Thomas Flack

267-974-8636

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Flack

    1) 1)在第2页上、我看到 OUT-A、B、C、D 的100mA 互补输出

    这是 OUT/B/C/D 的峰值电流

    2) 2)在第5页、OUT-A、B、C、D 中、数据显示 VCC + 0.3。 我认为这应该是 VDD + 0.3?、

    是的、这里讨论的是 OUT/B/C/D 引脚的电压能力。

    3)在第8页的"输出"中、它的状态为"VOH (所有输出)= 250mV @ 10mA"。

    VOH=VDD-OUTA/B/C/D、这 意味着高拉电阻为25欧姆、我已在另一个线程中回复您。

    UCC3895能够驱动 UCC27200。

    云生