This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62813-Q1:NCV6356Q 的替代产品

Guru**** 2381970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992032/tps62813-q1-replacement-for-ncv6356q

器件型号:TPS62813-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62866

大家好、

您能帮您检查我们建议更换 NCV6356QMTWTXG 的最佳建议是什么? 考虑到成本..

P2P 会更好。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    此处建议的器件显示了 PMIC 解决方案。 您是否在寻找适合典型条件的简单降压转换器?  

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的回复。

    什么是推荐的 PMIC 器件或简单降压转换器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    降压转换器、我建议您将 TPS6281x-Q1和 TPS62850x-Q1等新器件用于汽车应用。

    我 将向 PMIC 专家转发该主题、他们可以帮助您找到正确的器件。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       NCV6356不是 PMIC、而是单输出 5.0A 降压转换器。 IPM 没有一个好的部件来替代它。  

    谢谢!
    Phil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Phil。 我可能会误解该部分。

    James、  

    我已经建议了我们的新器件。  TPS62866器件支持 I2C 功能(非汽车类)、但没有 P2P 器件。

    此致、

    Tanvee