This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800:以60Hz 输出两个电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF20800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992279/buf20800-output-two-voltages-at-60hz

器件型号:BUF20800

大家好、

我的客户将使用 BUF20800、如下图所示。   

18通道输出分为两组。 OUT1-9以60Hz 输出1V 和12V。  OUT10-18输出 OUT1-9的反相波形。 在这样的用例中使用 BUF20800是否没有问题?  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我查看了数据表、此用例应该可以。

    此致、

    辽卡特